El transporte es una necesidad básica en la vida de la mayoría de las personas, que abarca varios sectores, como la automoción, el sector ferroviario, aeroespacial, logístico, marítimo y de infraestructuras de transporte para tráfico aéreo, marítimo y terrestre. Estas aplicaciones industriales requieren componentes que resistan variaciones de temperatura y vibración mientras ofrecen protección contra el ingreso de agua y químicos. El transporte enfrentará un avance tecnológico significativo y es uno de los segmentos verticales de más rápido crecimiento, en particular en las áreas de información y entretenimiento, electrificación, vehículos de construcción y agrícolas, vehículos autónomos y semiautónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
El prototipado y los avances acelerados de los vehículos autónomos y semiautónomos requieren integración de redes de alta velocidad, muy fiable y segura. Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) son una de las tecnologías de más rápido crecimiento en la electrónica de automoción, con un ritmo de adopción incremental constante de las normas de calidad industriales. Los ADAS pretenden automatizar, adaptar y mejorar los sistemas de los vehículos para mayor seguridad y mejor conducción. Estas funcionalidades de seguridad para automoción están diseñadas para evitar choques y accidentes con tecnologías que alertan al conductor sobre problemas potenciales, o para evitar choques implementando medidas preventivas y tomando el control del vehículo.
Los ADAS dependen de datos de muchas fuentes, como imágenes de automoción, LiDAR, radar, procesamiento de imágenes, visión computarizada y redes en los vehículos. Otras fuentes de datos adicionales se conocen como sistemas entre vehículos (V2V) o entre vehículos e infraestructuras (V2I). El creciente enfoque en la comodidad y la conveniencia del conductor ha dado paso a varios sistemas de información y entretenimiento de automoción con funcionalidades innovadoras, como control de voz, conectividad Bluetooth, actualizaciones del tráfico en tiempo real e información de navegación. El amplio uso de los dispositivos de navegación impulsa el uso de los sistemas de entretenimiento en los vehículos comerciales y, a su vez, mejora la eficiencia operativa y hace posible reaccionar más rápidamente en emergencias.
Los ferrocarriles son un modo de transporte de bienes y pasajeros en vehículos encarrilados en vías férreas metropolitanas y metros electrificados, responsables por el transporte masivo. Estos sistemas ferroviarios de transporte masivo pretenden conectar las ciudades a velocidades que superan de dos a tres veces las de los trenes contemporáneos más rápidos. Además de su increíble velocidad, este sistema promete ventajas como viajes bajo demanda sin paradas, gracias a los vagones individuales de pasajeros; eficiencia ecológica incomparable, gracias a los motores eléctricos patentados; y una gran cantidad de criterios de seguridad, que van desde carriles ininterrumpidos protegidos de los elementos hasta conducción totalmente autónoma.
Se espera que estas máquinas y equipos funcionen en condiciones operativas adversas de vibración, grandes cargas, condiciones climáticas de todo tipo y el riesgo de incendios causados por el contacto de metal contra metal. La tecnología de excelente calidad se usa para crear componentes de potencia ferroviarios extremadamente eficientes. También están disponibles los convertidores de tensión CC-CC, los módulos de seguridad contra sobretensiones y los contactores de estado sólido, entre otros. Un sistema de monitorización ferroviaria vigila el funcionamiento de los sistemas eléctricos, como las baterías en los vehículos híbridos o los sistemas de calefacción en los vagones de pasajeros. Algunos ejemplos de estos productos incluyen el sistema de monitorización de baterías y el detector de fallos eléctricos.
Los vehículos aéreos y terrestres sin tripulación (UAV y UGV respectivamente por sus siglas en inglés) han sido testigos de un aumento drástico en la cantidad de sensores y datos generados. Los vehículos del sector aeroespacial y de defensa generalmente exigen mayores requisitos de procesamiento.
La próxima generación de sistemas aeroespaciales y de defensa exige diversos requisitos que comparten un elemento común: una mayor demanda de procesamiento para seguridad. El volumen del tráfico de redes que fluye en los procesadores embebidos que utilizan los equipos aeroespaciales y de defensa ha aumentado enormemente. Los avances y la innovación tecnológica transforman constantemente el sector aeroespacial. Algunos avances significativos que probablemente tendrán implicaciones incluyen displays para la tripulación y entretenimiento en vuelo, gestión del combustible y control digital del motor con plena autoridad, así como sistemas de navegación y comunicaciones.
La calidad y fiabilidad de la electrónica empleada en el sector aeroespacial deben ser muy estrictas. Los productos aeroespaciales incluyen el control de vuelo, los sistemas de actuación, los engranajes y mecanismos de viaje, los sistemas de enfriamiento y gestión del aire y la electrónica. Debido a su equilibrio de rendimiento por vatio, integración E/S, rango de temperatura, estabilidad y vida útil de fabricación, los procesadores embebidos han sido la opción en los sistemas de aviación. Existe una necesidad de gestión de la energía extensa y procesamiento de bajo consumo, con exigencias comunes de suministro de voz, datos, vídeo y seguridad, sistemas seguros y conexiones estándar.
Automoción

IImagen por cortesía de TT Electronics
- Busque en nuestra cartera de componentes los diseños para su cámara, radar y LIDAR
- Productos para conjuntos de instrumentos, displays, sistemas de audio y vídeo, unidad del reposacabezas, telemática y más
- Componentes para climatización, asientos eléctricos, espejos, detección, acceso al vehículo y seguridad.
- Componentes y dispositivos para motores y control de motores: totalmente eléctricos, híbridos y convencionales
Convertidores CC-CC y LDO
Controladores e interfaces
Controladores de motor, gestión de la energía, sensores, conectores y relés
DSC y EEPROM
Amplificadores de potencia
Controladores y gestión de baterías
Microcontroladores
Componentes pasivos conformes a AEC-Q200
Amplificadores operacionales
Featured Products
Recursos, notas de aplicación y documentación destacados.

Aeroespacial
- Consulte nuestra cartera de componentes para sus necesidades de navegación, datos y detección
- Microprocesadores (MPU)
- Microcontroladores (MCU)
- FPGA
- Semiconductores: discretos
- Circuitos integrados de gestión de la energía (PMIC)
- Módulos RF
- Conversión de datos y señales
- Circuitos integrados de lógicos
- Controladores e interfaces
- Circuitos integrados de sensores
- Sensores de temperatura
- Sensores de proximidad
- Sensores de presión
- Sensores de movimiento
- Herramientas y accesorios para conectores
- Climatización, asientos eléctricos, espejos, sensores de la carrocería, acceso al vehículo y seguridad.
- Productos para conjuntos de instrumentos, displays, sistemas de audio y vídeo, unidad del reposacabezas, telemática y más
- Componentes y dispositivos para motores y control de motores: totalmente eléctricos, híbridos y convencionales
Featured Products
Recursos, notas de aplicación y documentación destacados.
Featured Content
How-to
How to Future-Proof your Vehicle: Upgrading using a 5G connectivity
Discover how 5G technology is transforming the automotive industry. Understand and explore the impact of 5G on connected cars, from enhanced security to real-time communication, and how the future of 5G integration is changing tomorrow's cars.
Article
BMS and ESS explained: Powering the future of commercial transport
Explore how advanced BMS and ESS technologies power efficient, safe, and scalable electric commercial transport for a sustainable future.
Blog Post
Exploring GMSL technology and its role in automotive camera systems
Explore GMSL technology: the high-speed, low-latency backbone of modern automotive camera systems for ADAS and autonomous driving. Learn its role.
Article
AI and IoT: The future of intelligent transportation systems
This article delves into the future of Intelligent Transportation System using ML to improve traffic efficiency and commuter comfort.
Article
Advanced Defense Technologies: Powering Modern Defense Operations
Explore AI-driven surveillance, encrypted communications, and autonomous defense tech shaping modern security across land, sea, air, cyber, and space domains.
Article
Enhancing vehicle safety with real-time blind spot detection
Read about how a real-time embedded blind spot safety assistance system helps enhancing vehicle safety and awareness.
Article
The Future of Vehicle-to-Vehicle Communication with Sub-Ghz
Discover the world of vehicle-to-vehicle communication (V2V) and its importance in the automotive industry.
Article
The future of connected cars with 5G connectivity
Discover how 5G connectivity is transforming the future of connected cars, enabling real-time vehicle tracking, diagnostics, and enhanced performance.