Nexperia presenta la mejor cartera de expansores GPIO I²C de su clase
E/S de propósito general (GPIO)I2C de Nexperia
La gama de interfaces de Nexperia compuesta por expansores y traductores GPIO I²C mejora la funcionalidad y fiabilidad del sistema con tecnologías que ofrecen menor consumo de energía para garantizar la transferencia de señales de alto rendimiento.
Proporcionan 16 bits de expansión de entrada/salida de propósito general (GPIO) para aplicaciones I²C-bus/SMBus. Están diseñadas para un amplio rango de tensión de 1,65 V a 5,5 V con interrupción y resistencias pull-up por defecto en las GPIO. Los expansores GPIO de Nexperia ofrecen una solución elegante cuando se necesitan E/S adicionales manteniendo las interconexiones al mínimo, por ejemplo, en interruptores de alimentación ACPI, sensores, pulsadores, LED y control de ventiladores.
El NCA9555 contiene un conjunto de registros de entrada, salida, configuración e inversión de polaridad de 8 bits. En el momento del encendido, todas las E/S pasan por defecto a entradas. Cada E/S se puede configurar como entrada o salida cambiando el bit correspondiente en el registro de configuración. Los datos de cada entrada o salida se almacenan en el registro de entrada o salida correspondiente. El registro de inversión de polaridad puede programarse para invertir la polaridad del registro de entrada.

Características
- Amplio rango de tensión de alimentación
- Bajo retardo de propagación
- Bajo consumo de energía de 2,5 µA máximo
- Opciones de tolerancia a sobretensión
- Especificados de -40 °C a 85 °C y de -40 °C a 125 °C
Aplicaciones
- Servidores, enrutadores e informática personal
- Monitores de control de TV y hardware
- Consolas de juego y drones
- Aplicaciones de alimentación por baterías
- Aplicaciones de automoción (ADAS, VCU, DCU y BCM) Cámaras de vigilancia
- Equipos de telecomunicaciones
Actualice su sistema y mantenga el control del consumo de energía con los expansores GPIO I2C

Gama de productos

Productos

NCA9555PW
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9555BY
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9539PW
El NCA9539 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. INT puede conectarse a la entrada de interrupción de un microcontrolador. Al enviar una señal de interrupción en esta línea, la E/S remota puede informar al microcontrolador si hay datos entrantes en sus puertos sin tener que comunicarse a través del bus I²C. Así, el NCA9539 puede seguir estando simplemente subordinado. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. Se puede usar el pin RESET para lograr la misma funcionalidad de reinicio sin ciclos de apagado/encendido manteniéndolo activo bajo. La máquina de estados y los registros están en su estado por defecto hasta que la entrada RESET vuelve a estar en ALTO. Esta entrada requiere pull up a VCC. El NCA9539 dispone de dos pines de dirección A0 y A1 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta cuatro dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9539PW-Q100
El NCA9539 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. INT puede conectarse a la entrada de interrupción de un microcontrolador. Al enviar una señal de interrupción en esta línea, la E/S remota puede informar al microcontrolador si hay datos entrantes en sus puertos sin tener que comunicarse a través del bus I²C. Así, el NCA9539 puede seguir estando simplemente subordinado. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. Se puede usar el pin RESET para lograr la misma funcionalidad de reinicio sin ciclos de apagado/encendido manteniéndolo activo bajo. La máquina de estados y los registros están en su estado por defecto hasta que la entrada RESET vuelve a estar en ALTO. Esta entrada requiere pull up a VCC. El NCA9539 dispone de dos pines de dirección A0 y A1 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta cuatro dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9535PW
El NCA9535 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9535 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9535PW-Q100
El NCA9535 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9535 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9555BY-Q100
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9555PW-Q100
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9595PW
El NCA9595 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9595 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9595PW-Q100
El NCA9595 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquiera de las GPIO cambia su correspondiente estado de registro de puerto de entrada. El reinicio de encendido establece los registros en los valores predeterminados e inicializa la máquina de estado del dispositivo. El NCA9595 dispone de tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden usar para configurar la dirección subordinada del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

PCA9535PW
Expansor de E/S I²C y SMBus de 16 bits de baja tensión y bajo consumo con salida de interrupción y registros de configuración

PCA9539PW
Expansor de E/S I²C y SMBus de 16 bits de baja tensión y bajo consumo con salida de interrupción, pin de reinicio y registros de configuración

PCA9555PW
Puerto de E/S de 16 bits del bus I²C de baja tensión con interrupción y pull-up débil